结果:找到"ASR6500S SX1278 SX1262",相关内容15条
  • 翱捷的首颗SOC的国产LoRa芯片ASR6601有什么优势?
  • ASR对于长期以来SEMTECH的LORA领域打击非常大,而这个打击也同时意味着对用户有利,为什么这么说呢,因为ASR6601在LORA芯片国产化上发挥了极其重大的作用,在全球缺芯的情况下,ASR在LORA应用端保供、低成本方案下了非常大的功夫。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 ASR LORA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-05-13 16:58:00
  • ASR6601作为国内首颗SOC的纯国产LoRa芯片有什么优势?
  • 如果说Semtech是LoRa领域的开拓者,那么ASR就是让LoRa走上巅峰的存在,对于SX1262/SX1278的国产替代提供了更高性价比、更容易开发的条件。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ASR6601,SX1262,SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:31:00
  • ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信LORA射频收发器芯片
  • ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LPWAN LORA 射频收发器 SX1262 sx1278 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-02 15:02:00
  • 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
  • ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
  • ASR6505带MCUSTM8L+SX1262内核LoRa芯片
  • LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR结合自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+WIFi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合物联网...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505 SX1262 替代SX1262 LORA芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-05-08 14:14:00
  • ​无线脉冲水表LoRaWAN方案
  • 无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S)01;方案概述无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。02;特色功能·超低功耗;·支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器多种计量方式;·带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能;·支持本地红外设置参数和升级程序;·具备自动/磁触发/异常上报功能;·支持标准LoRaWANV1.0.2协议;·可使用锂锰/锂亚电池供电;03...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LoRaWAN, 水表,LORA,SX1262,HC32L170 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-04-28 09:58:00
  • ASR6500S是ASRIoT设计的LoRaSiP芯片
  • ASR6500S是ASRIoT设计的LoRaSiP芯片。由LoRa射频芯片SX1262与射频电路合封而成。外围射频器件均已封装在芯片内,可减小最终产品面积,同时无需射频调试工作,降低研发成本、缩短开发周期。ASR6500S不包含MCU,用户可自由选配MCU来进行方案设计,可大大提高方案设计的灵活性。ASR6500S的内部框图(SX1262+RFfrontend(TCXO/XO+RFSW+RLC))性能参数如下:通信频率:150M-960MHz发射功率:-3dBm~+22Dbm接受灵敏度:-140dbm;发射电流:<75mA@+17dBm,108aA@+22dbm;接收电流:<4....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ASR6500S SX1278 SX1262 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-04-02 11:57:00
  • 替代SX1278基于STM8位MCU与SX1262的SiP全频段LoRa芯片ASR6505
  • ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISCMCU。MCU采用先进的STM8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505 替代SX1278 SX1278 SX1262 lora芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-26 16:52:00
  • 终于找到SX1278替换,SX1262替换方案!ASR6501/6502及6505也太好用了吧!
  • 对于远距离无线电技术,Semtech公司是创始者,旗下的SX1278、SX1262等产品垄断了整个LORA的频段,随着技术应用的成熟,使用者也越来越多,但是其价格缺一直居高不下,因此,马云爸爸出手了!国产LORA芯片应运而生!阿里云IoT联合ASR(上海翱捷)发布这款LoRa芯片系统解决方案,并获Semtech公司IP授权。目前ASR旗下发布的LORA芯片有四款:ASR6501、ASR6502、ASR6505及ASR6500S。给大家整理了一下这几款芯片的要点:1.ASR6501/6502是M0+SX1262(150-960MHZ),主打性能,外设和Flash资源丰富,支持LoRaWAN和L...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 LORA芯片 低成本 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-11 14:50:00
  • LoRa扩频技术RF芯片-SX1276/1278
  • 前言:sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有功耗低、容量大、传输距离远、抗干扰能力强的优点,下面对SX1276的使用进行总结,主要是驱动层面上的整理和总结。基本工作参数移植之前,我们需要对芯片有一个整体的概念,对参数和工作模式要有一定的解,下面的表格为几款不同的RF模块的基本参数的比较。SI4432SI4463SX1276输出功率<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)波特率<=256Kbps<=1Mbps<=300Kbps接收灵敏度<=-121dbm<=...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SX1276,SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-11-08 10:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: